This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850505/ucc39002-question

器件型号:UCC39002

各位专家、您好!

我在随附的文件中有一个问题。 可以回答吗?

此致、
福吉瓦拉

UCC39002问题(10232019).xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi、

    对于 Q1、是 Iout_min 为1mA、LS 引脚的最大电压为(VDD-1.7V)、我认为10V 在这里是合理的。

    对于 Q2、 我不是热插拔控制器的专家、因此我将了解我是否可以让我的一位同事回答此问题。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teng-san,

    您是否从同事那里得到了任何答案? 非常感谢您的分享。 此外、我还有一个问题。 UCC39002是否可以与 CHS4004812/CHS7004812H 搭配使用?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    遗憾的是、UCC39002不适用于热插拔应用。 TI 没有适用于热插拔应用的负载共享控制器。

    此致

    Peter