This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在 PMP8740中击穿

Guru**** 2380940 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830065/ucc28950-shoot-through-in-pmp8740

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

我已根据我的使用对 PMP8740原理图进行了一些修改。 但问题在于、当我尝试打开具有200V 直流电压的直流/直流转换器时、主要是由于栅极驱动器的位置变化。

这是由于高侧开关延迟关闭而发生的。 这在 Q8- Q15半桥中很严重、另一个是铜。  

但我想、我可以通过在 A、B MOSFET 和 C、D MOSFET 之间的死区增加一些延迟来避免这种情况。

如何增加死区时间?

我通过更改 DELAB 和 DELCD 的电阻器来读取该值。 但该电阻器的额定电压范围应为10k 和20k。 因为在设计中、它使用49.9K。 所以有点困惑……

那么、我需要做些什么来使死区时间大约为时间周期的10-20%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    DELAB、DELCD 和 Delef 引脚上的电阻器允许的范围为13k 至91k、因此允许49.9K 值。 您可以增大 AB 和 CD 延迟、从而增大电阻值。 Adel 和 ADELEF 引脚上分压器的总电阻应在10k 至20k 的范围内、因此您可以在此处获取该值。

    请注意、DELAB、DELCD 和 Delef 引脚设置了一个基线延迟、该延迟根据 Adel 和 ADELEF 引脚上的信号进行修改。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    因此,如果我增加 Rab 和 RCD 的电阻,我可以增加延迟吗?

    那么、这是设置最小延迟吗?

    因为在任何情况下、我都不想将延迟降低到设定值以下。

    此致

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    增加 Rab 和 RCD 将增加"基线"延迟。

    Adel 引脚上的分压器设置 KA 参数、并根据数据表中图29和图30中的曲线修改基线延迟(KA=0)(对于 Rab 或 RCD = 13k 和90k)。 这有时会很有用、因为当初级电流增加时、最佳初级侧延迟会减少。

    REF 设置基准 SR 关断延迟图31图32和图33。 增大电阻会增加基线延迟。

    ADELEF 引脚上的分压器设置 KA 参数、并根据数据表中图32和图33中的曲线修改基线延迟(KA=0)(对于 Ref = 13k 和90k)。 这可能很有用、因为最佳次级侧延迟会随着初级电流的增加而增加。


    此致
    Colin