主题中讨论的其他器件:PMP8740
您好!
我已根据我的使用对 PMP8740原理图进行了一些修改。 但问题在于、当我尝试打开具有200V 直流电压的直流/直流转换器时、主要是由于栅极驱动器的位置变化。
这是由于高侧开关延迟关闭而发生的。 这在 Q8- Q15半桥中很严重、另一个是铜。
但我想、我可以通过在 A、B MOSFET 和 C、D MOSFET 之间的死区增加一些延迟来避免这种情况。
如何增加死区时间?
我通过更改 DELAB 和 DELCD 的电阻器来读取该值。 但该电阻器的额定电压范围应为10k 和20k。 因为在设计中、它使用49.9K。 所以有点困惑……
那么、我需要做些什么来使死区时间大约为时间周期的10-20%?