This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808G01与 TPS3898A

Guru**** 2385000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3898, TPS3808, TPS3897, TPS3890, TPS3840, TPS3850
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778391/tps3808-tps3808g01-vs-tps3898a

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件:TPS3898TPS3897TPS3890TPS3840TPS3850

尊敬的*:

1)

这两个复位 IC 的功能是否相同?
TPS3808G01与 TPS3898A 比较  
RESET 引脚->与-> SENSE_OUT 引脚具有相同的功能
MR 引脚->与-> ENABLE 引脚功能相同
2)
可以是 TPS3898A 的复位点 、可设置为0.81V
3) 3)这是我想通过 TPS3898A 实现的电路  
为此、您是否建议使用其他 IC、价格是这里的关键部件?
BR、
David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    1)
    首先、请务必注意、ENABLE 和 MR 是反相的。 复位和感应输出也是反相的。 这意味着低电平有效复位与高电平有效感测输出具有相同的功能。 低电平有效 MR 与高电平有效使能相同。 您可以判断引脚功能是"低电平有效"还是"高电平有效"、具体取决于标签上方是否有一个条。 低电平有效时、使用标签上方的条形表示引脚在逻辑低电平时激活。

    要判断器件是否具有相同的功能、请始终参考时序图。 TPS3808和 TPS3898均为开漏输出、但 TPS3808具有低电平有效复位和低电平有效 MR、而 TPS3898具有低电平有效感测输出和低电平有效使能功能、这意味着它们实际上与功能逻辑相反。

    TPS3808在功能上与 TPS3897等效。


    2) 2)任何电压监控器都可以设置为高于 VIT+减去 V_hysesis 的阈值、该阈值有时在电气特性表中标记为 VIT-。 对于 TPS3897、VIT+值为500mV。 V_hys 为5mV。 对于下降检测的跳闸点、为500mV - 5mV = 495mV。

    3)

    复位点= VIT-*((Rtop + Rbot)/Rbot)

    0.81 = 495mV *((Rtop + 10k)/10k)

    Rtop =~ 6.3k Ω



    如果您有任何其他问题或需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们需要直接替换 TPS3808G01。 这应该是 TPS3897A?

    TPS3897A 是否具有内部上拉使能功能、例如 TPS3808G01在 MR 引脚上具有内部上拉功能?

    请注意、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    此项目是否已投入生产? 我对了解引脚对引脚的需求感兴趣、因为我们有很多建议选项。
    您计划使用 TPS3808G01设计哪种封装(SOT-23或 WSON)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、

    这是一个新项目。

    我们需要 TPS3808G01的所有功能(MR、SENSE、CT)、具有相同的 MR、RESET 逻辑。

    我们正在寻找成本相近或更低的较新器件。

    请提出您的意见。

    BR、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我认为您应该了解一下 TPS3890 (www.ti.com/.../slvsd65a.pdf)
    如果您可以在无传感的情况下实现、TPS3840 (www.ti.com/.../samplebuy)

    TPS3840目前正在进行采样、可在9月19日左右订购。


    请告诉我这些选项中的任何一个是否有吸引力,如果有,我们可以在您准备就绪时进行原理图审阅:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、

    我们需要 sens 函数。

    TPS3890不正常、因为传感器上的阈值仅为1.15V、我们监控的是0.9V 或0.8V。

    因此、我们认为 TPS3897A 是更好的选择、您认为什么?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、这是一个很好的信息。
    我喜欢 TPS3890的一个方面是它具有1.5V 的更低 Vdd、最小规格、而 TPS3897 Vdd、最小规格为1.7V。 VDD、最小规格为1.7V。

    如果您想以900mV 的电压跳闸、一个不错的选择可能是 TPS3850。 您可以订购固定的900mV 部件。 这将使您无需使用分压器、您需要"调整"TPS3897。 此外、与1.7V 的 TPS3897 Vdd 最小规格相比、它具有更低的 Vdd、最小规格为1.6V。 如果关闭1.8V 电源、这将允许一些额外的余量。

    它确实附带了集成的看门狗、您可以使用或不能使用。 这可能会给系统带来一些价值。 无论采用哪种方法、它不一定需要额外的 CWD 电容器。 如果您不想使用它、则可以禁用它并保存在 iQ 上。

    TPS3850的价格应与 TPS3808相当接近。 最低的成本可能是 TPS3897A。
    似乎都是满足您系统要求的好选择。 考虑您想要使用的产品。 一旦您决定要使用哪个器件、如果您想进行原理图审阅、请随时通过电子邮件发送至:m-beck1@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、

    我们还需要监控0.8V、当下降时、跳闸应在0.72V。

    您是否知道 TPS3897A 的使能引脚上是否有内部上拉电阻?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS389x 系列器件在使能端(或使能端)上没有内部上拉(或下拉)。