This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:能否连接三个引脚(FB、EN、VIN)以获得固定的12V 输出?Vin=5V

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826852/tps61096a-can-the-three-pins-fb-en-vin-connect-togethe-to-get-fixed-12-v-output-vin-5v

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件: TLV61046A

您好~

VIN 为5V、对于       PMOLED 面板驱动电源、我需要将 TPS61096A 升压至12V 或13V。

为了 简单 地实现12V 输出、将三个引脚 FB、EN、VIN 连接到高电平。  它是否正常? 我不需要控制 TPS61096A 的启用 或禁用。

如果 VIN=5V  且 VOUT=13V、您可以帮助 计算    外部电阻分压器 R1和 R2(FB 引脚)?的值

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件 shoud 应为 TLV61046A、而不是 TPS61096A

    将 FB 连接到 VIN 以获得固定的12V 电压。 EN 引脚用于禁用或启用 IC。

    R1和 R2的选择可在数据表第12页中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    啊、抱歉、它是 TLV61046A。

    是的、我知道 EN 引脚用于  禁用或 启用 IC。

    我的问题是 FB、VIN 和 EN 引脚连接在一起是否正常、是?Ω

    如果您手头上有 TLV61046AEVM、请尝试一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系。 EN 可以连接到 VIN、这是因为、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    关于 TLV61046A、FB 连接到 VIN。当 EN 连接到 VIN 时、器件 输出约 为12V、但在 EN 切换到 GND 后、输出约为1.6V、而不是0V.can 您告诉我原因?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种非常奇怪的行为、输出应该为零。 您是否在输出端添加了电阻器负载以对输出电容器进行放电?