This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:OVP 功能请求

Guru**** 2693335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC2897A, LM5026EVAL, UCC2897AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851782/lm5026-ovp-function-request

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他部件: UCC2897AUCC2897AEVM

您好的团队:

 首先有以下条件下的串联直流/直流模块应用和 RD 研究。

条件:Vin_dc = 36~72V,Vout= 3.3V,Iout= 15A  

RD 研究 LM5026,EVM,并想添加 OVP 功能,使其可以复位,是否有任何建议? 或者哪个控制器更好?

请帮助,谢谢。

此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    LM5026没有集成 OVP 功能、因此如果您希望使用此器件、则需要在外部 OVP 电路中进行设计。
    UCC2897A 具有集成的 LINEOV 功能、可在发生过压时关闭控制器。

    UCC2897AEVM 板的设计规格几乎与 LM5026EVAL 板相同。

    EVM 位于此处:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu357/sluu357.pdf

    我相信 UCC2897A 可能比 LM5026更适合您的要求

    此致

    John