This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:修订版本 G 历史记录

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780802/tps659037-revision-g-history

器件型号:TPS659037

大家好、

TPS659037的修订版 G 已发布、并添加了器件 ID 的说明。

TPS659037的器件名称有一个。 这意味着没有 TPS659037A、TPS659037B 和 TPS659037x。

但器件 ID 有四个。 我认为器件 ID 1.0、1.1、1.2和1.3是 ES。 ES1.4是第一个 MP 版本。 对吧?

我们如何在不读取器件 ID 电阻器的情况下确认器件 ID?

我发现两个词是"快速"和"快速"。 但我不确定。

请告诉我参考数值。

有没有  

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、

    您好、感谢您的问题。 TPS659037目前正在使用芯片修订版本1.3。 这在器件型号中没有说明。 它在顶部标记上注明。 不过、我们很快将转换到芯片修订版本1.4。 此转换不会更改器件型号或顶部标记。 读取器件版本的唯一方法是读取 DESIGNREV 寄存器。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢!
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nastasha、

    感谢您的回复。 我们的 TPS659037EVM 顶部标记为"ES"。 器件版本1.3的顶端标记是什么?
    标记 b/w 顶部标记修订版本1.3和1.4有何区别?
    器件修订版本1.3和1.4的 b/w 订单号有何不同?
    我的理解是、当器件型号发生变化时、订单号发生变化。

    此致、
    三浦岩崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、

    请参阅数据表的"封装"部分、查找您正在使用的器件的顶部标记。 器件修订版本1.3和1.4将具有相同的顶部标记、因为器件变化很小。 可订购器件型号也没有变化。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nastasha、

    感谢您的回复。 我在数据表中找不到顶部标记规格。
    我们已将 TPS659037EVM 标记为 PTPS659037 ES1.3。 如何标记芯片1.3?
    您提到过器件1.4是微小的变化。 是否更换了金属接线? 或
    活动图层是否已更改(所有掩码更改)?

    此致、
    三浦岩崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、

    顶部标记位于数据表的可订购表中。 硅1.4仅具有金属布线变化。 TOP 侧标志和器件型号不受影响。 如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎