This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:TPS61197后继产品

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197, TPS92692, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830345/tps61197-tps61197-successor

器件型号:TPS61197
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS61196

尊敬的先生/女士

由于 TPS61197已经是 NRND、我的客户正在寻找新的解决方案。
电流规格是
Vin = 12V 和36V。 (IC Vcc 为12V)功率级输入为36V。
LED 输出灯串= 72Vout (18s)/Iout 0.28A、
需要输出 OVP 和故障功能。
客户将总共使用四个 TPS61197。
只需使用数字调光。
现在、除了我们的产品外、我们还在寻找 O2的9998H。

我已经看过 TPS92692和 TPS62691的规格、但是输出电压似乎不符合客户的规格。
你能给我一些建议吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

      TPS61196是一个很好的解决方案、您可以检查它是否满足客户的要求。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们只是与客户 RD 讨论。  

    客户表示有几个问题。
    客户提到他们在 TPS61197上使用了单层电路板。 询问如何处理 TPS61196的散热。 您是否有客户使用 TPS61196单层电路板? 散热是否正常?
    另一个问题是
    该规范提到200mA 持续输出、对于该客户来说、这是240mA。 似乎需要并行。 如果我并行连接 LED 1~3、如何连接 IFB1~IFB3? 如何计算电流反馈电阻器?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

      我没有单层电路板应用的热性能数据。 对于热性能、您可能需要在实际电路板上进行测试。

      对于240mA、您只需将 IFB1、 IFB2和 IFB3引脚连接在一起。 并将每个通道设置为80mA。 使用80mA 作为目标电流值来对电流反馈电阻器进行分频。

    此致

    肖恩