This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 85VAC 至500VAC 输入24W 辅助隔离式电源设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830044/85vac-to-500vac-input-24w-auxiliary-isolated-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:UCC28600

尊敬的 TI 专家:

有人可以针对以下规格推荐最佳参考设计或最佳控制器?

输入电压:85VAC- 500VAC

输出:12V/2A

隔离式

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh

    我们的 QR 反激式控制器 UCC28600可以很好地满足这一要求。   http://www.ti.com/tool/PMP5067 是一款与此器件的设计规格接近的参考设计。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您分享设计。

    此致

    Aneesh