This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:电量监测计运行

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851736/bq27z561-r1-fuel-gauge-operation

器件型号:BQ27Z561-R1

大家好、

我的客户对 BQ27Z561-R1有疑问、我想由您运行以确认-

对于电池配置文件、它是否保存为电池组电量监测计上的非易失性存储器格式? 如果是、当电池完全耗尽时、电池配置文件是否会丢失? 如果是这种情况、则是否需要通过主机 MCU 对监测计进行重新编程和配置?

查看该器件的方框图、可以看到电量监测计基于闪存、因此即使电池电量耗尽、它也应保持电池配置。 您能确认这是正确的吗? 如果电量完全耗尽、是否有任何其他参数需要编程到电量监测计中?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    不可以、这是一个基于闪存的电量监测计、因此不会丢失电池配置文件。如果电量耗尽、则无需在此电量监测计上对参数进行编程。 只有我们的 ROM 监测计才需要该功能。

    谢谢

    Onyx