This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:集成比较器和反相电路 R6和 Q1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829598/tps25940-q1-integrated-comparator-and-the-inversion-circuit-r6-and-q1

器件型号:TPS25940-Q1

您好!

我已经阅读了 http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf 文档。 它引入 了超级电容器备用电源解决方案。

它需要 一个迟滞比较 器来控制充电器以停止和开始充电。

在第4页中、显示"本文档中的设计(如图2所示)使用集成在 TPS25940A 中的比较器
器件。 由于 TPS25940A 的比较器输出是反相的、因此需要通过 R6和 Q1实现额外的信号反相。"

实际上、我不确定 迟滞 比较器是否意味着 PGTH 引脚上的迟滞比较器。  R6和 Q1如何实现 反转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    是的。 在该配置中、 TPS25940A 的 PGTH 比较器的迟滞适用。

    在超级电容器充电期间、VC 会增加、这也会增加 VTH 。 当 VTH 超过 PGTH 阈值(0.99V)时、PGOOD 变为高电平、从而使 VPS_BAR =高电平。 这会打开 Q1以使 VPS =低电平、从而启用 TPS63020DSJ 器件。

    反之亦然、当 PGTH 降至0.92V 以下时、会禁用 TPS63020DSJ 器件。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    感谢你的答复。 我不明白 为什么在 VPS =低电平时启用 TPS63020DSJ 器件?

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我想、我忽略 了 TPS63020DSJ 器件。  

    VPS 信号启用/禁用  TPS63020DSJ 的省电模式。 在图2 (http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf)中 、由于 EN 连接到 Vin、TPS63020DSJ 始终处于使能状态。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    为什么 VPS 信号可以启用/禁用  TPS63020DSJ 的省电模式? 我认为 TPS63020DSJ 的 Vout 与 R6和 VPS 没有关系。   这个问题总是  让 我感到困惑 。

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    在此设计中、当 VMAIN 可用时、TPS63020DSJ 被迫以低功耗模式运行->以最大限度地降低 TPS63020DSJ 中的开关损耗。

    逻辑电路如下(请参阅 TIDA 文档中的图-2):

    当 VMAIN 可用超级电容 VC 的充电电压超过 VTH 时、VPS_BAR 才会变为高电平。 这会导致 VPS 处于低电平、从而强制 TPS63020DSJ 处于低功耗运行模式。 这是有道理的、因为 VMAIN 可用于为 VSYS 上的负载供电。

    正确。 TPS63020DSJ 的 Vout 与 R6和 VPS 没有关系。 如上所述、当 VMAIN 可用时、我们主要目的是通过在低功耗模式下运行来最大限度地降低 TPS63020DSJ 中的功率损耗。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    上述说明是否明确说明了您的情况?

    BR、Rakesh