您好!
我已经阅读了 http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf 文档。 它引入 了超级电容器备用电源解决方案。
它需要 一个迟滞比较 器来控制充电器以停止和开始充电。
在第4页中、显示"本文档中的设计(如图2所示)使用集成在 TPS25940A 中的比较器
器件。 由于 TPS25940A 的比较器输出是反相的、因此需要通过 R6和 Q1实现额外的信号反相。"
实际上、我不确定 迟滞 比较器是否意味着 PGTH 引脚上的迟滞比较器。 R6和 Q1如何实现 反转?