This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:IMON 精度

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830201/tps25940-imon-accuracy

器件型号:TPS25940

我想在低于100mA 的较低电流电平下使用 IMON 功能、例如10mA。  您能不能建议在0-100mA 范围内是否有任何使用限制、在10mA-100mA 范围内的线性度和精度是多少?  在电流范围的低端中、它是否仍然大约为8%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    <100mA 时、失调电流占主导地位。 因此、您可以测量100mA 范围内的值。 在有限的采样数据中、我们观察到100mA 时的精度约为40%、300mA 时的精度约为15%。

    什么是应用程序使用和 EE?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh;

    此应用用于电池充电器应用中的电流控制、而 EE 是2S 电池充电器。

    您能给我提供有关50mA、20mA 和10mA 等较低电流精度的更多信息吗?  IC 认证是否提供任何特性数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供相关信息。

    IMON 仅在1A 至5A 范围内额定运行。 但是、由于精度降低、它可用于高达100mA 的电流监控。 在器件偏移电流占主导地位的下方、例如在空载时、您会看到 IMON 电流等于60mA。 该器件不适用于小于100mA 的电流测量。  

    此致、

    Rakesh