请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940 我想在低于100mA 的较低电流电平下使用 IMON 功能、例如10mA。 您能不能建议在0-100mA 范围内是否有任何使用限制、在10mA-100mA 范围内的线性度和精度是多少? 在电流范围的低端中、它是否仍然大约为8%?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想在低于100mA 的较低电流电平下使用 IMON 功能、例如10mA。 您能不能建议在0-100mA 范围内是否有任何使用限制、在10mA-100mA 范围内的线性度和精度是多少? 在电流范围的低端中、它是否仍然大约为8%?