This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:手动启动&NVRAM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783978/tps23880-manual-startup-nvram

器件型号:TPS23880

我有一个利用 TPS23880的开发板。 我目前尚未设置固件来对 SRAM 进行编程。 我似乎能够读取/写入各种通用寄存器、但无法激活我的任何输出 PoE 端口。

是否有办法在不加载 SRAM 的情况下手动打开端口? 我已尝试将寄存器0x12设置为0x55、以将所有端口置于诊断/手动模式。 我还将寄存器0x13设置为0x0F 以禁用直流断开。 最后、我将寄存器0x19设置为0x0F、以便为所有端口加电。 此序列似乎不会导致为端口供电。

我是否错过了某些内容、或者没有对 SRAM 进行编程就无法对此进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5823974、

    您是否有任何负载连接到端口? 否则、您需要禁用直流断开。 为了禁用直流断开、您需要将0x00写入寄存器0x13。 更改此设置后、您应该会看到在将按钮 ON 命令发送到0x19后要打开的端口。 谢谢。

    此致、
    一分钱