This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25890:BQ25890

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851632/webench-tools-bq25890-bq25890

器件型号:BQ25890

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们将使用 BQ25890或 BQ25890H。

在“加电 REGN 调节(LDO)”部分下,启用 REGN 的条件之一是:

降压模式下 VBUS 高于 VBAT + VSLEEPZ。

VBAT= 4.208V + 5%精度= 4.4184V

VSLEEPZ 的最小电压为0.13V、最大电压为0.37V。

这意味着要启用 REGN、VBUS 输入端至少需要4.4184+0.37=4.7884V (用例)。

我使用 WEBENCH 设计具有以下参数的电路:

Vinmin=4.27V

Vinmax = 4.4V

温度=40 (它也在-20至76C 的温度范围内工作。 在这些温度以上、WEBENCH 要求更高的输入)。

充电电压=4.208V

充电电流= 1.088A

输入电流限制= 1.2A

以下是我的设计链接:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D2B61A35606972C7

问题是 WEBENCH 是否正常工作、因为到 WEBENCH 的最小和最大输入电压低于数据表计算出的最小输入电压(4.7884V)。

WEBENCH 计算是否在 Worth Case 中完成?

上述电路是否可以使用上述参数? 我们的工作温度范围是0至40°C。

此致、

Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我们已要求有关专家就这一问题发表意见。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 模型根据正常操作建议外部组件。

    谢谢、

    宁。