This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62205:TPS62205 PFM 模式

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851246/tps62205-tps62205-pfm-mode

器件型号:TPS62205

大家好、

我收到有关 TPS62205 PFM 模式的问题。  

数据表第9页显示[两个条件允许转换器进入省电模式运行]。 一个是 DCM、另一个是峰值检测。

当控制器进入 PFM 时、是否需要满足两个条件(DCM 和峰值)? 或者 DCM 或 PEAK 都可以使其进入 PFM?  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    +还有1个问题:

    数据表显示[ N 沟道整流器导通、电感器电流斜降。 电感器电流接近时的电流

    N 沟道整流器关闭、P 沟道开关再次打开、开始下一个脉冲。] 第10页。  

    这是否意味着当转换器处于省电模式时、开关频率会发生变化并且在边界导通模式下工作? 它看起来像是针对固定输入电压和 输出电压的恒定导通时间操作。  

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个条件中的一个就足够了。 关于您的第一个问题、是的、器件位于 BCM 和频率范围内。 变化、并且 Ton 由峰值电流定义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢你的帮助。  

    此致、