请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19538Q3A 主题中讨论的其他器件: CSD19538Q2
您好!
我想制作一个具有 MOSFET、分流器和运算放大器配置的恒流 LED 驱动器。
LED 驱动器的规格:
- 频率:≤100Hz
- 正向电流:1A
- 脉冲持续时间: ≤300微秒
- 源:48V
- 正向电压 LED:34.5-45V
- 感测电阻:1欧姆
- Pmosfet:脉冲期间最大12.5W
- 环境温度:60°C
我提出了 Vic 下面的原理图、它由模拟输出设置、Pulse 设置脉冲的频率和持续时间。
现在、我的问题是如何找到一个合适的 MOSFET、在不增加散热器的情况下处理给定的功率耗散。