请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 尊敬的 TI 专家:
我的客户有 一个汽车电源项目、非隔离式降压直流/直流电源、输入15~60V、输出12V/50A、需要推荐合适的解决方案。
此外、有必要在输出端子上添加 NMOS 管控输出、并且不建议使用控制 IC。
此外、有必要在输出端子上添加 NMOS 管控输出、并且不建议使用控制 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.