This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:将超级电容器与 TPS61030配合使用的备用电源解决方案

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828963/tps61030-backup-power-solution-using-supercap-with-tps61030

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

我阅读了一份名为《将超级电容器与 TPS61030配合使用以实现数据集中器电路的备用电源解决方案》的文档

 http://www.ti.com/lit/ug/tidu594/tidu594.pdf

在文档中、它说:"当实际 Vout =5V 时、Vout_re 可以设置为4.5V、即使考虑到压降、也低于实际 Vout
负载瞬态引起的。 在这种情况下、Vout_re 不应太低;否则为高功率耗散
可能会发生在反馈电阻器上。 同时、必须启用 TPS61030的省电模式(同步
引脚连接至 GND)以停止 TPS61030切换。 升压转换器仅消耗静态电流
电流20μA μ A。
当 VSYS 关闭并变为低于5V 时、VBI 将低于510mV。 内部 MOSFET
将 LBO 引脚短接至 GND。"

我的问题:1. 当它为4.5V 时、Vout_RE 是否真的存在? 这是否意味着当 Vout_re 低于实际 Vout 时、TPS61030将停止开关?

2. 当 TPS61030的省电模式启用时、如果 Vout_re 高于实际 Vout、TPS61030是否会开始切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenziu、

    您的理解是正确的。 如果设置为省电模式、TPS61030会在实际 VOUT 略高于其设置电压时停止开关、而在实际 VOUT 低于设置电压时再次开始开关。

    如果您的应用是超级电容器应用、建议使用最新器件 TPS61022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的快速回复。

    此外、在文档中、它说"这种情况下的 Vout_re 应该不是太低;否则、反馈电阻器上可能会出现高功率耗散。"

    我不知道功率耗散发生在哪个电阻器上?  当 VOUT_RE 低于实际 VOUT 时是否始终存在?

    我已连接下面的升压电路、以便您可以直观地进行解释。

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我已阅读 TPS61022的数据表。   由于 TPS61022没有 SYNC 引脚、因此在 FB 电压达到 PFM 基准电压时、TPS61022可通过 FB 电压?控制实现省电模式、因此 TPS61022会进入省电模式。 当 FB 电压降至 PFM 基准电压以下时、器件会再次开始开关并退出 省电模式?

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    您对 PFM 操作的理解是正确的。