This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS611781静态电流

Guru**** 2525030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826938/tps61178-tps611781-quiescent-current

器件型号:TPS61178

您好、支持团队、

我可以在数据表的第5页找到 IQ 说明、并在第8页的图9中找到静态电流 VS VIN。 TPS611781和 TPS61178的常见值是什么?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IQ 仅适用于 TPS61178。 TPS611781器件始终运行在强制 PWM 模式。 IQ 对 TPS611781无用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper-San

    感谢您的回复。
    使用 TPS611781时、您是否有任何无负载时的电流数据?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    根据输入和输出条件以及开关频率、电流为几 mA 或更高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper-San

    感谢您的回复。
    您是说您在空载条件下没有任何电流数据?
    我是否可以请求在 Vin=7.4V 且 fsw=1.0MHz 和2.0MHz 的情况下测量它?
    由于 TPS611781没有任何 EVM、因此我们无法这么做。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi-San

    输出电压是多少?

    我是否可以知道客户为何需要此类数据? 是否要求轻负载效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper-San

    感谢您的回复。
    Vout=12.5V。

    EE 是 D-SLR、连接的负载是传动器之一。
    由于传动器有时会停止、因此空载条件下的电流数据对于系统的判断是必要的。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我关闭了帖子、因为问题通过电子邮件回复