This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:用一些参数解决问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851760/bq25703a-puzzle-me-with-some-parameter

器件型号:BQ25703A

最近、我在新设计中使用了充电芯片 bq25703a。 应用场景是为4节镍氢电池充电。 假设4芯镍氢电池充满电的最终电压为6V。  芯片关于最大充电电压的参数设置为5.8v 作为快速充电模式。

需要确认两个问题:

 最大系统电压调节( 数据表中提到了该术语) 是电池预计充满电的电压。 我理解的对吗?

电池电压充电至5.78V 左右时,适配器输入电流仅约为100-200mA。   为什么我用来判断电池充满电的寄存器(21/20h)的快速充电标志 IN_FCHRG 仍然为1 ?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1、您的理解是正确的。

    2、 只要 VBAT 高于最小系统电压、状态就会进入快速充电周期。 快速充电周期包括 CC 和 CV 周期。 电池进入 CV 周期5.78V 后、快速充电状态位仍为1。

    此致

    此致