This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:ESD/FTB/EMI 性能和测试标准?

Guru**** 2518930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829196/lm2841-esd-ftb-emi-performance-and-test-standard

器件型号:LM2841

尊敬的 TI 专家:

我是否知道 LM2841的以下性能? 在相关测试中、哪一个 IEC 标准? 非常感谢。

ESD:IEC?

FTB(快速瞬态突发):IEC?

EMI:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    ESD 根据 JS-100标准执行。 我们 没有适用于此器件的 FTB 和 EMI 合格电路板。

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    明白了、非常感谢您的支持。  您是否知道 LM2841遵循的任何其他 IEC 标准测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    在开发此部件时、EVM 未使用系统级标准进行认证。 此器件已通过 ESD、闩锁和标准可靠性测试等标准 IC 级规范。

    如果您需要更多信息、请向我发送电子邮件或查看我们的质量页面。

    此致、Robert