This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:平均电感器电流限制

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851664/tps61202-limit-of-average-inductor-current

器件型号:TPS61202

您好!

我的客户要求 TI 在 Vout=5V 时提供平均开关电流限制的 ISW。  我参考了图1、 但它显示了输出电流能力。   Vout=5V 时的电流限制的确切值是多少?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taki:

    数据表显示了 Vout=3.3V 时的电流限制数据。 您可以将其作为 Vout=5V 的基准。  

    "ILIM 平均电感器电流限制 VOUT = 3.3V 1200 (最小值) 1350 (典型值) 1500 (最大值) mA"