This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 REG00问题

Guru**** 2527370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830438/bq25601-bq25601-reg00-question

器件型号:BQ25601

您好、先生、

问题1:

我们遇到了一个问题,即 REG00值写入0x13。 但在移除 VBUS 后,该值将写入0x04。

你有什么想法吗?  太棒了!

下面是初始设置。

Charger_write_reg (0x00、0x13);//位[4:0]:输入电流限制设置为2A

   Charger_write_reg (0x01、0x5A);

   Charger_write_reg (0x02、0x84);//位[5:0]:快速充电电流设置为240mA

   Charger_write_reg (0x03、0x00);//位[7:4]:预充电电流设置为120mA、位[3:0]:终止电流设置为120mA

   Charger_write_reg (0x04、0x59);//位[0]:1是设置为200mV 的再充电阈值

   Charger_write_reg (0x05、0x8F);//位[5:4]:看门狗、00是禁用计时器、01是40、10是80、11是160

   Charger_write_reg (0x06、0x66);

   Charger_write_reg (0x07、0x48);//位[2]:禁用 BATFET 复位功能。

问题2:

对于/INT 函数,REG0A VINDPM 和 IINDPM 也会输出/INT,并且需要读取 REG0A ,如 REG09的故障事件,对吧?

由于 D/S 8.3.9.3,只提及 REG09。 不要提及 REG0A。  只需再次确认即可。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    问题1:

    您的 PSEL 引脚设置是什么? 如果 PSEL 被拉至高电平、则当移除并重新插入适配器时、输入电流限值将设置为0.5A。

    顺便说一下、REG03 = 0x00设置意味着预充电和终止电流都是60mA、而不是120mA。

    问题2:

    是的、REG0A[6:5]将报告 BQ25601是否处于 VINDPM 和/或 IINDPM 状态。 如果 REG0A[1:0]='00'、也会发出/INT 脉冲。

    此致、

    Angelo