This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:符合规格的推荐解决方案

Guru**** 2633005 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843959/lp8556-recommend-solution-for-the-spec

器件型号:LP8556
主题中讨论的其他器件:LP8555

大家好、

您是否为以下规格推荐了解决方案?

VIN=3.8~4.25V

Vout=30V

每通道电流:30-90mA

总共需要4或6个通道的50-60个 LED (10英寸 LCM 模块)

必须具有 I2C 调光控制

您能否推荐合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

       LP8555是符合此规格的最佳解决方案。

       BTW、该 LCM 模块的详细应用是什么。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

      推荐的解决方案如何?

    此致

    肖恩