This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 和24V POE 喷油器设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783477/12v-and-24v-poe-injector-design

主题中讨论的其他器件:TPS23754TPS23756

您好!

我正在寻找 12V 和24V POE 喷油器设计支持。 您能不能推荐合适的控制器。

谢谢、此致、

Sankar.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    TPS23754 (支持24V 电压)或 TPS23756、适用于较低 UVLO (支持12V 电压)。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在寻找12V 和24V IEEE802.3af PSE 控制器。 您能不能建议使用该器件。

    谢谢、此致、
    Sankar.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    对于您的 PSE 问题、您能否启动新的线程? 这样、我们就可以将您的请求通知 PSE 专家。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师