This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157问题

Guru**** 2633055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784313/bq24157-question-on-bq24157

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件: BQ25601

尊敬的 TI 专家:

我正在针对电池充电项目评估 BQ24157。 BQ24157在升压模式下运行时的最大电流输出能力是多少? 我检查了器件数据表、其中提到 BQ24157在将电池电压升至5V 时只能提供200mA 的电流。 这是器件在升压模式下可以提供的最大负载电流吗?  

此致、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    是的。 在 OTG 升压模式下、BQ24157可提供最大200mA 的直流负载。 如果您的客户需要更高的电流、我建议您使用 BQ25601。

    此致、
    Jeff