This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:当检测到去饱和条件时、栅极控制不工作

Guru**** 2536160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851319/iso5852s-ep-gate-control-not-working-when-desat-condition-is-detected

器件型号:ISO5852S-EP

您好!

如果检测到去饱和条件、则所有指示都是栅极驱动器在发出命令时未关闭。  当我使用 TI 的器件 SPICE 模型仿真相同条件时、栅极会按照命令关闭。  下面的示波器截图显示了主要问题:为什么上部栅极驱动器不关闭?  是由去饱和引起的吗?  其他什么情况会导致它?  --向下滚动以查看电路...

下面是生成上述布线的原理图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    DESAT 阈值为~9V、因此您已接近、但 DESAT 完全可能不会导致这种情况。

    您是否能够将其作为低侧驱动器而不是高侧驱动器进行尝试?

    我想消除任何 GND 瞬变问题。

    GND 瞬态可能会突破器件的限制并导致过压情况、但首先需要通过测试。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您的回复。  我发现了两个问题。  首先、我使用的示波器有一种肮脏的习惯、即如果信号脱离屏幕、它会使信号饱和。  当我向下移动顶部的两条迹线时、可以看出栅极驱动实际上是~34V (这是有道理的... 自举配置中的20V 总线电压+ 15V 电源)、并且在命令要求时会关闭。

    其次、我发现去饱和二极管是反向组装的、从而提高去饱和信号、让我认为短路了。

    一切都很好。

    Andrew