This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:需要一个与 TPS62745类似的器件

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783548/tps62745-need-a-part-similar-to-tps62745

器件型号:TPS62745

大家好、

我的一位客户正在寻找一款具有可选输出电压范围的特性与 TPS62745相似的器件。

在 TPS62745中、可选输出电压范围为1.8-3.3V。

客户对输出电压范围的要求为2.5-4.0V。 需要使用分辨率为0.1V 的 VSEL 引脚来选择输出电压。

 

规格:

  • 输入电压范围 VIN 为3.3V 至10V
  • 典型值为400nA 的静态电流
  • µA 效率高达90%、负载电流>15 μ A
  • 输出电流高达300mA
  • 射频友好型 DCS-ControlTm
  • 低输出纹波电压
  • 16可从中选择输出电压
  • 2.5V 至4.0V
  • 集成输入电压开关
  • VOUT 集成放电功能
  • 开漏电源正常输出
  • µH µH 3.3 μ H 或4.7 μ H 电感器
  • 小型3mm×2mm WSON 封装

您能否建议最接近的部件以满足这些规格?

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、

    感谢您与我们联系。

    您列出的功能集非常广泛。
    为了更好地帮助您、我是否可以要求您应用所需的器件、哪些参数在所需的这些功能中最有价值?

    谢谢!
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、
    根据我的情况、重要参数是可通过 Vsel 引脚在2.5V 至4.0V 范围内选择输出电压、而电池供电应用中的极低静态电流可能是水表或燃气表。

    此致、
    Harmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、

    我认为这组规格的器件与 TPS62745没有更好的匹配。 我将关闭此主题、我将离线与您讨论此主题、以获取更多详细信息!

    谢谢!
    Omar