This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7712A:与 TL7712A 引脚对引脚兼容、用作12V 监控、支持-40°C ~ 85°C 温度范围

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7712A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851126/tl7712a-p2p-with-tl7712a-as-12v-monitoring-to-support--40c-85c

器件型号:TL7712A

尊敬的 E2E:

我们是否具有 P2P 解决方案、将 TL7712A 用作12V 监控以支持-40°C ~ 85°C?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我对您的问题感到困惑、但我想您问的是、只要是 TL7712AI 版本、该器件是否支持-40至85C。 这支持12V 电压(TL7712AI)。 如果您正在寻找其他规格、请查看我们 的电压监控器(复位 IC)快速参考指南

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    是的、我要求支持12V 电源轨的器件支持-40C 至85C 的温度范围。

    我在数据表中找不到 TL7712AI 的支持温度范围。

    请告诉我们在哪里可以找到它吗?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我不知道为什么数据表末尾的订购表中没有列出这一点。 如果您查看第6.3节"建议运行条件"、您会发现采用 TL77xxAI 器件型号的器件的自然通风工作温度支持-40至85°C

    同样、该表列出了其他 TLxxAI 器件(如 TL7705AIDR)的-40至85 C 温度范围。 我可以离线查看此内容、但您可以将上表显示为置信度。

    谢谢、
    Abhinav。