请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL7712A 尊敬的 E2E:
我们是否具有 P2P 解决方案、将 TL7712A 用作12V 监控以支持-40°C ~ 85°C?
BR、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
我对您的问题感到困惑、但我想您问的是、只要是 TL7712AI 版本、该器件是否支持-40至85C。 这支持12V 电压(TL7712AI)。 如果您正在寻找其他规格、请查看我们 的电压监控器(复位 IC)快速参考指南。
谢谢、
Abhinav。