This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63050, TPS63020EVM-487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828172/tps63020-tps63020

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63050

应用手册 SLVA677介绍了如何使用 TPS63020驱动 TEC。

在升压模式下、电流是否会从 VOUT 引脚流入外部直流电源?

该器件的 Vin 引脚可灌入多少电流?

谢谢

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    在升压模式下、电流从 VOUT 流至 VIN、流经 TEC。 在任一种模式下、外部直流电源始终提供电流、永远不会灌入电流、否则您将具有永久移动性。 要查看降压和升压模式的电流、请参阅此主题的示例:
    TPS63020:用作 TEC 驱动器时的灌电流路径

    输入电流的限值约为4A  

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milos、

    谢谢。 很明显。

    我尝试使用类似的 TPS63050、但在某种程度上浪涌电流相当高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚收到了 TPS63020EVM-487并进行了测试。

    输出不稳定、在省电模式下波动约50mV。

    当它不处于省电模式时、输出是稳定的。

    在省电模式下的电压约为3.44V、在非省电模式下的电压约为3.29V。

    未连接负载时、ICC 差异为6mA。

    如果我想使用它来驱动 TEC、我需要注意哪些事项?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    在省电模式下、强制 PWM 模式下的输出电压通常比标称输出电压高3%、输出电压纹波为输出电压的1-2%。有关说明、请参阅 TPS63020 数据表第7.4.4节。  增加的输出纹波是省电模式的代价。 这对于您的应用至关重要吗?  

    如果要使用此器件驱动 TEC、则需要在强制 PWM 模式下运行、以便可以拉取和灌入电流。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    谢谢。

    Ming