This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:在加电10秒后、1.8V 输出变为3.3V 输出

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782882/tps62802-1-8v-output-turns-to-3-3v-output-after-10seconds-after-power-up

器件型号:TPS62802

我已将电路设计为固定在1.8V 输出。 电路板加电时、1.8V 在输出端显示、10秒左右之后、它会增加到3.3V 输出。 布局与首选布局相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dee:

    感谢您分享您的原理图和布局。 它们看起来很好。

    您能否发送显示 Vout 上升的 Vin、Vout 和 SW 波形?

    这是什么类型的系统? 如果它有多个电压轨、则可能是某些引脚向1.8V 电压轨反馈3.3V 电压。 这将增加电压、而 TPS62802将仅停止开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dee:

    您是否能够捕获或解决此问题的波形?