This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:原理图审阅

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783571/tps7a85-schematic-review

器件型号:TPS7A85
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

大家好、

我的客户使用 TI 的电源(直流/直流和 LDO)制作了一个设计“VA608A EMC 板”。

您能否查看随附的原理图并就 TPS7A85和 TPS7A47提出建议/意见?

 

电感器器件型号:

  1. 1uH - SWSM0603HW-1R0M-F
  2. 1.8uH–74437346018
  3. 3.3uH–7447789003

 

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../POWER_5F00_VA608A_5F00_EMC.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    似乎遵循了数据表中的建议、因此、原理图是根据我对应用的理解查找的。 TPS7A85和 TPS7A47都可以使用 ANYOUT 引脚配置、以获得上述输出电压。 因此、您可以考虑使用这些电阻器、因为您不再需要外部电阻分压器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我知道我可以使用"ANYOUT"模式、但在该板中、可能需要更改输出、在第一个选项中、我准备使用反馈电阻器。

    谢谢、

    Shlomi