This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:TPS3701高压应用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851216/tps3701-tps3701-high-voltage-application

器件型号:TPS3701
主题中讨论的其他器件: LM4040

您好!

我需要保护 TPS3701的 VDD 输入免受60-0/+3Vdc 电压浪涌的影响、持续100ms、然后降低40-0/2Vdc 电压持续1秒。

附件是我设计和测试的电路。 它通过了40V 浪涌测试、但未通过60V 浪涌测试、看起来 TPS3701损坏。

在 TI 网站上、我找到了适用于这些电压监控器的高电压应用、建议使用分压器、齐纳二极管或并联电压基准方法。

我想用上述方法之一替换电路上的 D1和 D2。 有人能否推荐哪种方法最适合我的应用?

谢谢、

James

e2e.ti.com/.../TPS3701-Input-CKT.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    你是对的。 我们可以采取一些措施来限制直流线路上的高电压浪涌。 我认为限制这种情况的一个好方法是使用并联电压基准。 我假设您已经看到过这一点、但如果您在 高电压应用中应用电压监控 器的概念并使用并联电压基准方法、您应该能够调节您的电压并避免电流和电压出现大尖峰。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您快速响应我的请求并推荐并联电压基准方法。

    我将使用限流电阻器评估 LM4040电路。 我还在 TPS3701数据表(第9节电源建议)中发现、对于任何可能超过40V 的大电压瞬变、可以在电源和 VDD 之间放置一个 RC 滤波器、以滤除 VDD 引脚上的任何高瞬态浪涌。

    在这些情况下、需要一个100欧姆电阻器和0.01 μ F 电容器。 您还会推荐这种方法,还是这种方法主要用于 EMI?

    如果是、您是否知道我们可以为100电阻器使用的瓦数以及我是否可以改用0.1uF 电容器?  

    我的电路的标称电源电压为28Vdc。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果您遇到上述瞬变、最好将 RC 滤波器放置在电路中。 由于无论如何钳制电压、您都应该能够为电阻器和电容器选择功率、使其达到器件的最大 Vdd (40V)。 我建议使用50V 电容器和0.1W 电阻器。 此外、我会坚持使用0.01 μ F 电容器、因为我确定在设计建议时考虑了滤波器的特定高频。

    谢谢、
    Abhinav。