This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:十六进制文件比较问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851257/ucd90160-comparison-of-hex-files-question

器件型号:UCD90160

客户正在使用 UCD90160、并已使用 Fusion 工具设置配置。 当它们生成一个到不同目录的十六进制文件、然后比较这些文件时、会有一些差异。 但差异并不总是一致的、它们需要了解原因。

我可以提供他们看到的内容的详细信息、但不想将其发布在论坛上。 我认为我需要将此信息发送给 Yihe、但请确认。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua815b/slua815b.pdf 的第3.3节

    日志部分可能因其运行信息而有所不同。 但配置应相同。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您提供此信息并指出日志文件。  还有一些我们不确定的事情。  我通过电子邮件向您发送了客户特定数据的跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark

    根据电子邮件通信、我将通过以下回复关闭此帖子:  

    对于 UCD90160、0x188DDF 之后的任何地址都属于日志、它们 会更改运行时间。  请忽略这些地址进行数据比较。

    此致

    Yihe