This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:是否在 VDD 之前施加 SENSE 引脚?

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851586/tps3711-if-sense-pin-is-applied-earlier-than-vdd

器件型号:TPS3711

各位专家:

如果在 VDD 引脚之前向 SENSE 引脚施加电压、器件是否仍在工作? 我们期望行为低于预期。

由于 SENSE 和 VDD 之间没有规格、请让我确认。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西班牙-圣、

    您的理解是正确的。 如果 SENSE 在 Vdd 之前加电、电路应在加电后激活。 在输出状态反映输入条件之前、VDD 必须在至少150us (典型值)内超过1.8V。 在此之前、输出未定义。

    谢谢、
    Abhinav。