This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:充电使能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851392/bq51013b-charging-enable

器件型号:BQ51013B

尊敬的 TI:

在我的应用中、EN1/EN2由 GPIO 控制、以便无线充电板在充电完成后停止。
我们已检查电池是否已充满电、并通过 GPIO 将高电平发送到 EN1/EN2以停止无线充电板的运行。
但是、对于我们的产品、如果没有 VBUS、器件将在5秒内进入睡眠模式、并且在中断发生前不会唤醒。
五秒钟后、器件进入睡眠模式、然后将器件与无线充电板断开连接、然后重新插入。
无线充电板无法识别器件、我们的产品无法在睡眠模式下唤醒。
你有解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EN1/EN2信号线路具有内部下拉电阻器、当 GPIO 提供的高电平时、该单元将关闭充电完成模式。  此时、单元可以重新启动 TX。

    在充电完成期间、当 TX 上电时、BQ51013B 将发送 EPT01作为第一个数据包。  为此、TX 将断电并等待一定的时间、然后再尝试。  TX 尝试为 RX 供电的间隔时间将取决于 TX 设计。  它可以是500ms 或5分钟