This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:如何设计 PFC 转换器的390VDC 偏置?

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849287/ucc28722-how-to-design-a-bias-supplied-with-the-390-vdc-of-a-pfc-converter

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件:UCC28019A

大家好、

我正在设计由 UCC28722提供的偏置电源,该电源由使用 UCC28019A 控制器的 PFC 转换器的直流电压()供电。

电源电压通常为390VDC、范围为380VDC 至400VDC、具有23.4V 的峰间纹波。 (即最小电压等于380-23.4/2 V ~ 368VDC)

我使用提供的 Excel 计算器 SLUC529。

在第35行中 、变压器的初级峰值电流通过计算得出:

Ippk=Pout*2/(Eff*(Vinmin*SQRT (2)*0.6)*Dmax)

我将上述公式修改为以下公式(以调整最小输入电压):

=Pout*2/(Eff*(Vinmin*SQRT (2)-Vrip/2)*Dmax)        -->             Pout=5W,Eff=0.75,Vinmin=269VAC (380 VDC),Vrip=23.4,Dmax=0.495

这将导致73.1mA 的峰峰值电流。

然后、LPM=31.2mH。

NPS~77。

现在、请考虑 与我的应用非常相似的 TIDA-00355参考设计。

本设计中使用的变压器为 LPm=4mH 和 NPs=10。

尽管牵引应用非常相似、但设计却有很大不同。

我的设计是否正确且最佳?

为什么参考设计与我的参考设计不同?

此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    TI 通常不支持修改密码保护 Excel 设计工具。  但是、需要针对最小输入电压设置 Ippk 的公式。

    =Pout*2/(Eff*(Vinmin*SQRT (2)-Vrip)*Dmax  )=5W*2/(0.74*(380V-23.5)*0.495) =0.077A

    Fsw = 74kHz、Lpm =(380V-23.5V)/(0.077A*74kHz)= 63mH

    请注意、如果这是85V 至265V 的离线设计、则最小输入大容量电压为72V。

    也就是说、在42kHz 时、72kHz 时的一次侧磁化电感将为2.56mH。

    TIDA 设计适用于175V AC 至265V AC。  您在工具中输入的最小输入电压高于您输入的电压、并且可以补偿 LPM 的差异。

    NPS 基于电压第二平衡、并将根据最小输入电压的不同而变化。  此设计的输入要求与您的设计不同。  因此、这也应该解释匝数比差。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    如何重新计算42kHz 的 LPM?

    在我的计算中,它得到(42k/72k)*4m=2.33mH。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    您可以使用 Excel 设计工具对此进行仔细检查。  数据表中还有一个公式、您可以使用该公式来对 LPM 进行双次检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    我快速点击"发送"。

    数据表中的公式18可用于计算一次侧磁化电感(LP)。

    以下链接将为您提供适用于 UCC28722的 Excel 设计工具、您也可以使用该工具计算 LP。

    此致、感谢您选择 TI、