This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:对用于数据计算的 CEDV 参数进行了澄清

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829333/bq27220-clarification-on-cedv-parameters-for-data-calculation

器件型号:BQ27220

我已完成 CEDV 数据收集并对配置文件有疑问。

CurrentColumn -这是测量仪表读取的从电池汲取的瞬时电流吗?

FitMaxSOC%、FitMinSOC%、LearnSOC%。  应该提供什么值、在哪里可以获得有关其含义的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry

    是的、这是监测计读取的电流。

    请按原样保留这些参数的默认值。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    我的对数具有剩余容量、仅具有直流电流。 例如、我以恒定速率放电、因此电流列包含该值、例如、对于1000mA 放电、为-1000。

    您希望看到当前列包含-1000、直至截止、对吧?

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    谢谢

    Onyx