Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488Q-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3488、 LM5155
尊敬的 TI 团队:
LM3488能否支持350V/1mA 输出应用? 您能给我一个参考设计吗?
客户希望输入电压为5V、我认为可以更高、12V 或24V。
谢谢!
此致!
沈家祥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5155
尊敬的 TI 团队:
LM3488能否支持350V/1mA 输出应用? 您能给我一个参考设计吗?
客户希望输入电压为5V、我认为可以更高、12V 或24V。
谢谢!
此致!
沈家祥
尊敬的 Eric:
感谢您提出问题并考虑使用 LM3488。 我建议查看 LM5155、这是下一代或 LM3488。
为了实现所需的升压比、有两种方法。
设计为升压转换器、以在所有工作情况下以断续导通模式(DCM)运行。
如果使用此 参考设计、则会执行此操作。
2.添加分立式电荷泵以使输出电压加倍。
这在该 参考设计中完成。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Garrett