This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:有关 TPS3808G50复位引脚的问题

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851444/tps3808-question-about-tps3808g50-reset-pin

器件型号:TPS3808

大家好、团队、

请告诉我以下值吗?

1.上拉电阻、电容容容差范围

2.复位引脚电流温度特性(建议在自然通风条件下使用最大5mA 电流)

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    让我尝试回答您的问题:

    1.我们不会正式推荐您的上拉电阻器或 CT 电容器具有一定的容差。 通常、客户将使用1%或5%电阻器和10-20%电容器。 虽然我们不建议采用某种方式、但较低的容差将更好。 您必须考虑精度并调整电容器、以考虑延迟。 电阻器的容差无关紧要。

    2.指定的/RESET 引脚电流适用于整个温度范围、-40°C 至125°C。您应该始终在该引脚上使用最大5mA 的电流进行设计。

    谢谢、
    Abhinav。