This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:从其他器件偏置电池 NTC

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849584/bq21040-bias-battery-ntc-from-other-device

器件型号:BQ21040

您好!

我计划使用 BQ21040为电池充电。 该电池具有一个内部 NTC、我将连接到 TS 引脚。

我想使用相同的 NTC 进行另一个温度测量。

正如我在数据表中看到的、BQ21040使用电流源偏置 NTC、充电时为50uA、禁用充电时为30uA (我猜温度大于45C 时)。

我可以使用它、但如果 Vin<4.45V、TS 引脚会发生什么情况?

如果在这种情况下 NTC 未偏置、我是否可以将 NTC 从另一个器件偏置? (然后、我将在 TS 引脚上设置电压)

是否存在 BQ21040不偏置 NTC 的其他情况?

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    我不建议向 TS 引脚施加外部电流、它将为内部电路供电、结果不可靠。  但 MOSFET 可用于通过外部电路从 NTC 断开 TS 引脚。

    将在本周稍后的时间向您更新将禁用 TS 的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    在其他禁用 TS 引脚电流的条件下、它几乎出现在所有条件下。  只有 UVLO (<3.3V)似乎会禁用10k 电阻器中的50uA 电流源。