This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:-功率高达70W 的190 Vrms 至530 Vrms PFC 降压转换器的设计问题(运行期间负载变化)

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851679/ucc29910a---deisgn-issue-for-a-190-vrms-to-530-vrms-pfc-buck-converter-with-up-to-70w-load-variation-during-operation

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: UCC29910UCC28180

尊敬的支持人员:

 

在对评估套件和第一个设计进行了一些测试后、我有一些问题、希望您能帮我解决。

 

首先、初始项目数据:

-输入电压:190 Vrms、最高530V rms

输出电压:150V

-输出功率:70W (运行期间负载变化)

-使用了设计助手(sluc265a)

 

评估板的主要设计更改:

- V_BULK 测量:

由于存在高电压、PNP 晶体管本身不是可选的。 我们将使用差分放大 器、第二个想法是与 PNP 晶体管(如参考设计)结合使用降压(电阻式或发射极跟随器)。

 

问题:

  1.  V_BULK 使用差分放大器测量。

我在260-275VAC 和360-380VAC 的交流电压下发现了一些输出稳定性和 PFC 电流问题(负载:20-60W)。 在我看来,它看起来像„轻负载/突发模式”,因为某些脉冲丢失,而不是从典型突发模式脉冲过程开始的器件(仅在 PFC 电感较低<= 300µH 时)。 在190-260V 交流/ 275-360VAC 和高于380V 之间、20W 负载下、它运行时不会出现任何问题。

是否有可能在 UCC29910A 内部切换逻辑中的某些器件、可能在测量值方面进行切换? 或者是否有其他有关此行为的解释?

如果您提供有关 Vbulk 输入所需精度和值(建议使用哪种纹波等)的信息、我会非常有帮助。 因为在仿真中、评估套件和我们的设计之间没有差异、 但是、如果我在评估板中使用我们的设计、在某些交流值下、PCF-Buck 无法保持输出(有2-3V 的大容量过载)、即使在14W 负载下、它也会开始使用"轻载/突发模式"。 (您的参考设计在负载低于4W 的情况下进入"轻负载/突发模式")。 在其他运行点、输出电压在不同负载下保持稳定。

 

  1. 降低 PFC 电感器值

对于第一个器件、我们使用了更小的输入范围、这允许我们使用更高的 PFC 电感。 我们没有看到这种设计有什么问题、所有问题都是在较高输入范围内降低电感时遇到的。

@ 500µH μ A

如果我们采用更高的电感、新设计就不会出现问题。 n‘t、在较低的输入电压下、我们无法达到70W。

 

@ 300µH μ A

300µH Δ V、我们在几个交流电压下看到了一些问题(请参阅 VBulk 测量中的说明)

 

@小于250µH Ω

PFC 将n‘t 稳定运行

 

我看到参考板的 PFC 扼流圈中存在饱和电流、我们尝试在设计中避免这种情况。 饱和电流是有原因还是需要?

 

3. UCC29910A 将 PFCDRV 引脚设置为始终高电平。

我们找到了一个运行点、在该点中、UCC29910A 将 PFCDRV 设置为始终高电平、直到偏置电压下降。

我们更换了 UCC29910A 器件数次、但我们再次在此阶段结束。(分离/外部10V 偏置)

如果故障被"激活"并设置为低电平、UCC29910A 将不会反应并且 PFCDRV 保持高电平。

我可以在文档中找到有关该行为的任何说明、您能否提供有关此问题以及发生此问题的条件的一些信息?

 

如果可能、如果需要、我更愿意通过电话或电子邮件联系人来交换更多详细信息。

 

感谢您提前付出的努力、致以最诚挚的问候、

John Kock

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我查看了 UCC29910数据表、很难弄清楚方框图。  我也找不到器件上的任何应用材料、可以看到器件于2011年发布。  我将与我的同事讨论这一点、看看是否有更多有关 此器件工作原理的信息 、这些信息将帮助我们了解器件无法正常工作的原因。

    我在搜索 TI 网站时发现、有一个使用 UCC28180的降压 PFC 参考设计、其中包含用户指南、其中包含可能对您有所帮助的设计信息。

    http://www.ti.com/lit/ug/tiduas3a/tiduas3a.pdf

    可 在以下链接中找到参考设计原理图、BOM 和 Gerber 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我与同事讨论了这一点、并提供了一份详细的研讨会论文、介绍了如何使用 UCC29910A 进行设计以及器  件如何工作、标题为"使用降压拓扑进行功率因数校正-效率优势和实用设计注意事项"。可在以下链接中找到该研讨会论文。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup264/slup264.pdf

    此致、