This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:栅极引脚上具有负电压保护

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784088/lm5060-q1-negative-voltage-protection-on-gate-pin

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的先生。

我想确保有关 LM5060-Q1栅极引脚的重要信息被吹出。

请提供您的建议。

1、根据数据表上的绝对最大额定值、-0.3V

   栅极引脚上定义的。 它是否意味着一种瞬态电压保护

  例如钳位二极管是否正在栅极引脚内部泄漏?

2.我尝试使用 TINA-TI 评估模型、但看不到上述保护

  栅极引脚上的行为。 我想知道仿真模型没有 嵌入这样的保护功能吗?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、

    感谢您对该器件的关注。 您能否分享您的用例和系统要求。

    用户应注意按照建议的规格操作器件。 如果引脚的负电压超过-0.3V、内部 ESD 结构可能会激活并损坏器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh-San。

    非常感谢您的回复。

    这与您帮助确定 CP 位置的情况相同。
    客户需要故障机理、所以需要一些确认。
    我猜:
    1、芯片内部产生负电压。 但受 ESD 二极管保护。
    2.由于电流较高,ESD 二极管损坏。
    3.负电压被拆分 CP 驱动电路和电容器。

    TINA-TI 仿真模型不包含 ESD 保护功能、对吧?
    因为我已经介绍了如何使用该模型。 这对我很重要。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、

    您对故障机制的理解是正确的。
    在任何情况下施加或建立-0.3V 以上的负电压时、内部 ESD 二极管会被激活。 这为高电流提供了路径、并导致相关控制电路上出现应力。

    仿真模型不包括此功能。

    此致、
    Rakesh