主题中讨论的其他器件:TPS54560
我看到之前有一个问题涉及该器件的 Q1和非 Q1版本之间的差异。 您的答案是"功能没有差异、但对-Q1进行了更多测试"。
但是、我注意到在两个器件的数据表中、第7.3.7节中关于 EN 引脚的差异。 在-Q1数据表中、有一个用于钳制引脚的内部5.8V 齐纳二极管。 在另一个数据表中、明确指出、如果电压上升到太高、用户应添加一个外部齐纳二极管来钳制 EN。 这是两个版本之间的实际差异还是其中一个数据表中的错误?
我提出这一要求是因为我正在重新设计使用 TPS54560的电路板(旧版本、不是"B")。 针对它和-Q1版本的数据表都提到了内部齐纳二极管。 我不一定需要对-Q1器件进行额外测试、但为了避免添加外部齐纳二极管、额外的成本可能是值得的。 无论如何、我不想在重新设计时犯错误。 除了齐纳二极管、"B"器件似乎是直接替换器件。
请提供建议。
谢谢、
Rod Hinman