请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43061 这是 此论坛帖子的后续内容。
TPS43061在输出端表现出较大的振铃。 如前一篇文章所述、我们可以在不完全消除振铃的情况下减轻振铃。
问题:
1.振铃是否影响电路中任何部件的可靠性?
2.振铃的主要原因是什么? 我们在多个电路板中观察到250MHz 的一致性、包括我们的 EVM 和客户提供的原型。 如果频率是由电路板寄生效应导致的、则对于多种设置、人们会期望不同的频率范围。
3.如果我们选择不同的 MOSFET,振铃是否会有所不同? 如果是、主要考虑的参数是什么? 总输入电容?
谢谢!