This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854BM:GTDRV 引脚为何需要肖特基势垒整流器?

Guru**** 2522190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784067/uc2854bm-why-is-a-schottky-barrier-rectifier-needed-for-gtdrv-pin

器件型号:UC2854BM

尊敬的 Sirs 或 Madams:

在数据表所示的典型应用中 、实现了肖特基势垒整流器1N5820

 接地之间的接地。

请告诉我为何需要肖特基势垒整流器。

 是否需要这样做来防止 GTDRV 引脚上的瞬态过大电压?

或者、还有其他原因吗?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinsuke、

    需要使用肖特基二极管来防止引脚上出现较大的负电压尖峰。

    有人担心、引脚的下冲会导致负电压、从而对 ESD 保护进行反向偏置。

    因此、我们建议保持二极管。

    谢谢、

    Daniel