This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:电池故障

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851665/bq24103a-battery-failures

器件型号:BQ24103A

当电池充满电时、是否存在任何残余电流? 还是关闭了?

此外、您能否验证以下内容:  

Cells_FB=VCC

ISET1=5.23K

ISET2=10K

感应电阻器为100m Ω

感谢您的任何意见!  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在电池充满电后、充电器如何从电池断开?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    以下外部组件:

    Cells_FB=VCC -> VBATREG=8.4V

    RISET1=5.23K ->ICHRG = KISET1* VISET1/(RSNS * RISET1)= 1k V/A* 1V /(0.1欧姆* 5.23k 欧姆)= 1.91A

    当 RSNS = 100mohm => VRSNS = ICHARGE*RSNS = 1.9A*100mohm = 191mV 时-由于介于100mV 和200mV 之间、因此正常

    RISET2=10K -> IPRECHRG = KISET2* VISET2 /(RSNS * RISET2)= 1k V/A* 0.1V /(0.1 Ω* 10k Ω)= 0.1A

    当 RSNS = 100mohm => VRSNS = IPRECHARGE*RSNS = 0.1A*100mohm = 10mV 时- 非常低、并且可能会比 数据表+/- 20%扩大 IPRECHRG 调节精度。

    充电完成后、充电器不会与电池断开连接。  从下面的规格摘录中、ISLP 进入 SNS、BAT 和 OUT 引脚的最大值为5.5uA  如果仍然连接输入电源、则在/CE 为低电平时 VCC 将拉取5mA。  如果/CE 被拉至高电平、这可被减少至315uA。

    此致、

    Jeff